This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:接地连接;SPI 时序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/900226/trf7970a-ground-connection-spi-timing

器件型号:TRF7970A
您好!
最近、该公司使用 trf7970a 开发 NFC 设备。 由于在后端添加了3W 射频功率放大器、因此电路噪声太大、MCU 无法正常工作。 现在、我们要改进该电路。 我们有几个问题要问您:
负电源连接(VSS_PA、VSS_RX、VSS、VSS_A、VSS_D)
我的计划是将 VSS_ PA、VSS_RX 连接为 PA_GND;VSS、VSS_ A、VSS_D 连接为 GND.PA_GND 和 GND、作为通过磁珠进行的单点连接。 可行吗?  为了最大限度地降低噪声、有哪些更好的建议?
SPI 通信异常
插入光耦合器阵列时(信号包括 EN、SCLK、MOSI、MISO、SS、 IRQ)、我希望噪声能够减少对 MCU 的影响、但现在它会导致 SPI 通信异常。 光耦合器引起的延迟约为1.5us。 具体现象如下:程序似乎停止运行、但它可以对计时器中断做出响应。 如果光耦合器被移除、则通信正常。 此问题是否由光耦合器的延迟引起? 我指的是 TRF7970A 的官方计划。 它在计时方面如何更可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先,这是我们无法真正支持的。 这是一种定制设计、具有与我们的器件无关的特定问题。

    我可以从我的角度提出一些建议。 根据我的经验、我不会在 VSS 连接中放置任何内容。 您  可以最好地将 VSS 连接到 PCB GND 层。   请注意、所有电源电压都被良好阻断和清洁。 我还可以考虑为放大器和电路其余部分提供单独的电源。

    光耦合器的延迟肯定会很高。  如果 SPI 时钟 通常为2MHz、则时钟频率为0.5µs μ s 周期时间。  1.5µs 保持从从器件读取数据所需的时序、延迟为1 μ s。

    您是否考虑 过从放大器屏蔽 MCU 和 TRF7970?

    此致、

    Helfried