This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:同一区域中的最大主/从对数

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/895586/cc8530-max-number-of-master-slave-pair-in-the-same-area

器件型号:CC8530

您好!

我们在产品中使用您的 CC8530音频流工具已有7年(A base = master 连接到耳机、麦克风= slave)。

对于我们的应用、我们通过测试知道、同一区域最多可以共存3个主/从对、而不会出现任何问题。

您是否知道同一区域中可以共存多少个主/从对(最大数)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    这是一个难以回答的问题、因为它取决于许多因素、例如输出功率、数据速率、面积、每对之间的距离等

    我会说、测试是获取实际数字的最佳方法、因为您最了解自己的用例。 需要考虑的是、例如、在非常接近(彼此相邻)的情况下运行的器件可能会相互影响、具体取决于它们使用的通道等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

    我希望您已经对自己的用例进行了一些测试。 这可以帮助我获得第一印象。

    谢谢、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您可能会发现以下文档涵盖了您要查找的内容:

    http://www.ti.com/lit/pdf/swra487

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的本文档。 它确认3或4正常、对于更多情况、应执行测试。

    谢谢、

    Pascal