This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531主机控制 MDO (1个主设备- 4个从设备)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/896305/cc8531-cc8531-host-control-mdo-1-master---4-slave

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101

你(们)好

我的客户正在开发 CC8531 (1个主器件、模拟麦克风2通道、编解码器= TLV320AIC3101)、CC8531 (4个从器件、编解码器=编解码器= TLV320AIC3101)。

主输入是麦克风输入、从机的最终输出是扬声器。 "操作"设置使用"主机控制"模式。

使用客户电路板上的 PurePath 无线配置工具 Dmf 进行测试时、我听不到扬声器侧的声音、

但是、当我将 EVM 上的"Operation"设置设置设置为"Autonomous"并对其进行测试时、我确认声音输出正常。

如果您使用"主机控制"模式、音频输出是否存在与原始1主4从机设置有关的问题、或者在 EHIF 设置中是否需要仔细设置或检查点?

请告诉你。

谢谢你

此致、

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    您是否能够在自主模式下运行客户的电路板?

    它们是否在主机和从机的主机控制模式下运行? 他们是否能够成功加入从器件(EHIF 协 omand NWM_DO _Join)上的音频网络?  

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在"主机控制"模式下、主机负责启用/禁用网络以及处理配对信令等 主机还负责设置和控制编解码器等任何外部音频电路。

    在您的测试中、您是否实施了实际的主机来处理所有这些问题? 它听起来像是您只是在配置器中切换模式、希望它开箱即可工作?