This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:连接到 TI GUI 时出现问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/895071/rf430frl152hevm-trouble-connecting-to-ti-gui

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

我安装了"GUI、使用 TRF7970EVM 连接到 RF430FRL15xH。" 当我将读取器(RF430FRL152H EVM)插入计算机时、GUI 似乎无法识别这一点。 当我单击"Connect"时、不会发生任何情况。 此外、如果我尝试运行演示、我会收到一条错误消息、提示"请在使用此功能之前打开串行端口"。 我不知道如何设置、因此我们希望获得任何帮助。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexa、

    我不确定我是否正确理解您。 您将 RF430FRL152HEVM 插入计算机。

    不得将 RF430FRL152HEVM 插入计算机。 TRF7970EVM 是必须 插入计算机的读取器。

    请参阅 RF430FRL152HEVM 用户指南:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau607c/slau607c.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    感谢您提供信息。  RF430FRL152HEVM 附带一个 USB 连接、因此我认为它能够插入到计算机中。 我没有 TRF7970EVM。 我是否可以通过任何方式从 RF430FRL152HEVM 读取标签 、而无需额外的硬件?  

    谢谢、

    Alexa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexa、

    RF430FRL152HEVM 是一个传感器标签、它按照 ISO15693标准运行。  任何启用 NFC 的智能手机都可以读取或写入 RF430FRL152HEVM 的块。

    通过将 TRF7970ABP BoosterPack 与 MSP430G2 Launchpad 配合使用 、您可以构建 一个由 RF430FRL152HEVM GUI 支持的 ISO15693兼容读取器。 借助该 GUI、可以轻松设置 RF430FRL152HEVM 并从该传感器标签读取温度等测量数据。

    此致、

    Helfried