This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:读取标签的距离。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963616/tms3705-distance-of-read-a-tag

器件型号:TMS3705

您好、先生、

我需要有关 tms3705的信息、如何实现25cm 的范围来读取标签?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    TMS3705不是针对长读取距离而构建的。 我会说25cm 是一个挑战、但读取范围不仅取决于读取器、而且标签的尺寸也很重要。 您要读取什么标签?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    感谢你的答复。

    我是如何向您发送标签照片的、

    它放在奶牛的耳朵上、标签直径为3厘米、厚度为0.5厘米。

    它是半双工。

    [高性能- HDX - Ultra-EID-耳感标签]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    根据我的经验、使用 TMS3705时、使用此应答器无法获得25cm 的读取距离。 我看到的距离更远、在15cm 的范围内。

    要延长距离、需要解决两个问题。 一种方法是提供足够的发射功率来激活应答器。 这可以在添加 TX 功率级时解决。 第二个是接收器部件检测应答器发回的信号的灵敏度。 总之、对于25cm 的距离、我不推荐使用 TMS3705。

    该应答器 专为动物标记而构建、通常与门天线和功率读取器配合使用。   TI 不再提供此类设备。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    非常感谢您给出的答案、我知道要实现25cm 的范围、我必须添加一个功率级、以便从更远的距离为标签通电、还必须有一个接收级来放大标签返回的信号?

    您是否有放大天线输出信号的建议和提高灵敏度的建议?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我唯一发现的是一个原理图、其中增加了一个用于增加 TX 功率的"功率"级。 我们构建的一些阅读器使用了这种方法、但我不知道这是否足以满足您的需求。 对于 RX 部件、我没有任何电路。

    e2e.ti.com/.../3705_5F00_p2_5F00_Reader_5F00_Schematic.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我找到了有关范围扩展器的另一个文档:

    https://www.ti.com/lit/pdf/scba031 

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    非常感谢您提供的所有信息。

    我的最后一个问题是德州仪器(TI)是否有任何其他可替代 TMS3705的集成电路、以及读取范围为25厘米。
    我等待回答。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    我的上次查询是否有更新?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    TMS3705 可为您提供更大的读取范围、这是无可替代的。

     此致、

    Helfried