This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink-SW:器件未通过无线方式发送身份验证回复

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963763/wilink-sw-device-is-not-sending-authentication-replies-on-air

器件型号:WiLink-SW
Thread 中讨论的其他器件:WL1837AM4378

您好!

我们运行的 AM4378通过 SDIO 连接 WL1837。 我们正在运行 AP + Mesh 解决方案。 我们将网状设备连接到 SAE 身份验证模式和 WPA2-PSK 中的热点客户端。

我们看到、有时器件不响应来自新热点器件的 AUTH REQ

我正在连接监听器捕获和 hostapd 日志文件。 请提供有关解决 these.e2e.ti.com/.../packet_5F00_capture.zip 问题的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 AP 和 STA Mac 地址:

    STA = c0:38:96:95:F9:8d
    AP = 00:11:22:33:44:33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件是否会在一段时间后停止发送 AUTH 请求、或者是否缺少一些 AUTH 请求? 请澄清。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    缺少一些 AUTH RESP。 在使用 QCA 板建立网状连接后、主要会发生这种情况。

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    我们怀疑这可能是一种可能性、因为双角色是以共享时间的方式由同一 PHY 处理的。 如果这会影响系统性能、请告知我们并重新解决问题。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    这肯定会影响系统性能。 在测试运行的中间、我们无法连接热点客户端。 我同意同一 PHY 上可能存在时间共享、可能会导致一些数据包丢失。 但这是否意味着它不会在热点 vap 上发送任何响应?  在网状虚拟地图上、没有太多流量。 网格的信标间隔也以秒为单位。

    一旦发生这种情况、任何客户端都无法连接。 请建议。

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    在这些情况下是否重新启动连接请求 hep? 请告诉我们。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    否、重新启动不能帮助建立连接

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加电子邮件讨论中的摘要。  

    目前、在 R8.8版本的驱动程序中、测试仍在进行中。 根据测试结果、问题状态将更新  

    此致、  

    Sudharshan K N