请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、 MSP430G2553
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我现在使用 TRF7970ABP+MSP430G2553从 rf430frl152h 读取数据、传感器的频率为25Hz。 但是、现在从 PC 主机向接收数据~80ms 的 PC 发送读取命令所需的时间太长、因此数据无法以25Hz 的频率实时显示在 PC 上。 那么、我该怎么办?
我还想 将整个过程缩短到5ms、以满足更快采样频率(~200Hz)的要求、 是否可以实现?
此致、
张感豪