This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NXP 代码幻灯片上的 RFID 标签

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/965746/trf7970a-rfid-tags-fron-nxp-icode-slix-s

器件型号:TRF7970A

我可以将 NXP 中的标签与 trf7970a 一起使用吗?  标签名称是 Icode slix-s     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir、

    是的、这是可能的。 NXP ICODE SLIX-S 是一个符合 ISO15693标准的标签、TRF7970A 支持该标签。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 WRITE SIGLE BLOCK 命令将两个或多个字节写入块编号。

    SPI 为16位、因此可使用写入单块命令 SPI 命令发送一个字节。 对于接下来的字节、我必须多次发送 SPI 信号 。  可以用吗? 因为每次我发送新的 SPI 命令时、芯片选择信号都会下降。

    选项标志对于写入命令的意义是什么?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir、

    我不是真的理解你的问题。 您谈论的是两个不同的方面。 一个是 ISO15693命令"写入单个块"、也是关于 SPI 命令。

    您在 SPI 访问期间写入、每次发送 SPI 命令时、芯片选择信号都会下降。 您使用的硬件和固件是什么?

    使用"写入单个块"命令发送的字节数必须与标签的块大小相匹配、标签使用"Get System Info"命令报告块大小。

    选项标志为"写入单个块"命令定义了从标签发送响应的时间。 在我们的演示系统中、我们没有设置选项标志。

    有关通信接口的详细说明、请参阅 ISO15693标准。

    此致、

    Helfried