我可以将 NXP 中的标签与 trf7970a 一起使用吗? 标签名称是 Icode slix-s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tahir、
我不是真的理解你的问题。 您谈论的是两个不同的方面。 一个是 ISO15693命令"写入单个块"、也是关于 SPI 命令。
您在 SPI 访问期间写入、每次发送 SPI 命令时、芯片选择信号都会下降。 您使用的硬件和固件是什么?
使用"写入单个块"命令发送的字节数必须与标签的块大小相匹配、标签使用"Get System Info"命令报告块大小。
选项标志为"写入单个块"命令定义了从标签发送响应的时间。 在我们的演示系统中、我们没有设置选项标志。
有关通信接口的详细说明、请参阅 ISO15693标准。
此致、
Helfried