This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink-SW:在 SAE 身份验证中运行时、网状操作框架受到保护

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963456/wilink-sw-mesh-action-frames-are-coming-as-protected-while-running-in-sae-authentication

器件型号:WiLink-SW
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

我们运行 的 AM4378 通过 SDIO 连接 WL1837。 我们正在运行 AP + Mesh 解决方案。  

在 SAE 身份验证模式下连接设备时、我们可以看到一些操作帧正在加密。  

PMF 似乎正在自动启用。 如果是这种情况、是否有办法禁用网状接口的 PMF?

我要附上从设置中捕获的数据包。 请提供有关解决 thesee2e.ti.com/.../proetcted.zip 问题的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息

    DUT 的 MAC 地址: 98:ae:71:00:25:ed

    您可以为此 DUT Mac 地址放置过滤器并查找操作帧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    我们将检查 logs/NW 捕获并返回给您。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ravi Kant:  

    您是否提到以下标志? 请确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    是的、这是我要提到的领域。 如果您在此帧中看到、则添加了 CCMP 参数并加密负载。

    Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    感谢您的回应!! 调试将需要一段时间、我们预计将在本周(2018年12月)结束时返回到您的更新。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    感谢您的回复。 我将等待您的解决方案。

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    根据删除 0003-ieee80211-mesh-handle-secure-PREQ-frames.patch 解决了与加密操作帧相关的问题,因此该问题将被解决。  

    此致、  

    Sudharshan K N