This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF79xxA NFC 读/写器前面的 LC 组件的目标

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963441/trf7964a-objective-of-the-lc-components-in-front-of-the-trf79xxa-nfc-reader-writer

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

您好!

我已经使用 TRF7964 IC 完成了 NFC 设计(天线和调优组件)。 我尝试理解、TI 设计中突出显示的组件的主要目标是什么。 我一开始的想法是、它们用于 Tx 交流耦合和/或 Rx 带通/EMI 滤波、最后是阻抗匹配。 但是、在运行一些 PSpice 仿真后、我不再相信这一点。 是否有任何关于这些组件及其角色的设计注意事项?

请参阅随附图片中突出显示的部件

 

 

谢谢你

 

此致

 

 

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    有关说明、请参阅以下数据表(第76页第7.3章 Impedance Matching TX_OUT):

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7970a.pdf

    有关天线设计的其他信息、请单击此处:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa241c/sloa241c.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    您的右侧、TRF7970a.pdf 第76页的解释是足够清楚的。 很抱歉错过了这个。 但我仍然对50欧姆阻抗匹配有疑问。 尽管大多数网络分析器 的输出阻抗为50欧姆、但由于 TRF79XX 的输出阻抗仅为4欧姆、因此我们应尽量将此4欧姆与天线匹配。 对吧?

    再次感谢您分享您的想法

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    将4欧姆输出阻抗与4欧姆负载匹配理论上是实现最大输出功率的正确方法。  我在天线匹配方面没有太多经验、但 我们设计中使用的电路 允许您使用任何 13.56MHz 天线、通过  50欧姆电缆与 读取器配合使用、该天线的调整为50欧姆。  这是一个经过验证的电路、但客户需要找到 适合其需求的不同解决方案。

    此致、

    Helfried