This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:MIOTY 终端节点网关源代码

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: MIOTY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963098/launchxl-cc1352r1-mioty-end-node-gateway-source-code

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:MIOTY

您好!

我们有兴趣开发 MIOTY 或同类传感器网络、是否有任何包含终端节点源代码的 SDK 可用于开发我们的应用?

我知道网关需要更专业的无线电、但我们仍然应该能够使用另一个 CC1352作为有限数量器件的"网关"、对吧?

请就此提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    目前、SDK 中没有 mioty 堆栈或示例。 产品页面上提供了一个 mioty 传感器应用、支持868MHz 频段中的单向通信:  

    遗憾的是、CC1352器件无法用作网关。

    谢谢、  
    ELIN