This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:如何使用 PurePath 无线命令器

Guru**** 2516620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/961511/cc8530-how-to-use-purepath-wireless-commander

器件型号:CC8530

感谢你的答复。 Daniel

在测试机构、测量如下。

在一个射频测试实验室中、在监听模式下测量3个通道(1个通道、9个通道、18个通道)。

至于测量、可以不忠实地注入 RX 接收 Santo、并测量其传输功率是否为-57dBm 或更高。

如何使用 PurePath 无线命令器为每个通道(1CH、9CH、18CH)切换至监听模式进行测量?

请说明如何使用它。

此致。

YM Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YM Kim、

    您能否使用 PurePath 无线命令器中的 RX/TX 测试来完成此操作? 我不确定您想要测试的是什么、但 Rx/Tx 测试允许您指定频率和功率、因此您可以分别在特定通道将测试仪和 Salve 配置为 Tx 和 Rx。 在本例中、我将测试通道9 (2442MHz)

    您还可以在所需频率下使用 Rx/Tx 测试到 Tx、并使用 Rx 生产测试 Rx。 在本例中、我仅在通道9上传输、因此测试结果符合预期。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 Daniel

    我们要测量的是如何在 RX 停止时执行伪检查。

    您将需要 PurePath 无线指挥官用户手册。

    此致。

    YM Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YM Kim、

    您能否提供有关您尝试运行的确切测试的更多信息? 我不确定 RSSI 测试(RX/TX 测试)或其中一个生产测试为何不能满足您的需求。

    您可以在 PPW Commander 应用程序中导航到"Help">"PPW Commander Help"、找到 PurePath 无线指挥官用户手册。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  Daniel

    在 RX/TX 测试控制中、红色部分不会如所附图片中所示发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要为测试仪和从属设备命名、然后分别使用测试仪和生产测试软件对它们进行编程。

    此致、

    Daniel