This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8520 FR 范围

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, PUREPATH-WL-CFG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/961369/cc8520-cc8520-fr-range

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: PurePath-WL-CFG

你(们)好

 美好的一天!

我的客户想知道:

什么是射频功率控制范围

什么是 CC8520的电源控制步骤。

此致
Aosker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    输入的命令 可以控制 射频功率控制范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    参考 CC85XX 系列用户指南、CAL_SET_DATA 命令用于配置 TX 输出功率。   PurePath-WL-CFG 目标 TX 功率级别范围为-10至5dBm、步长为1dB。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、谢谢您。

    我了解如何改变目标方的力量。

    此外、我还有一个问题。

    在 自主操作模式(或调用正常/用户模式操作)下、 当传输器启用时、射频输出功率水平是多少?

    谢谢

    安森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    编程到 CC8520器件  的默认 TX 输出功率取决于 PurePath-WL-CFG 目标 TX 功率设置。  CAL_SET_DATA 可用于主机控制和自主操作、 CAL_GET_DATA 同样可用于获取当前 TX 输出功率值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的大力支持。

    安森