This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:WL1837MODCOM8I:Jacinto6 Vayu

Guru**** 2924320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/960876/wl1837modcom8i-wl1837modcom8i-jacinto6-vayu

器件型号:WL1837MODCOM8I

 我使用的是 Vayu EVM (J6)。 我想在 Android 蓝牙堆栈上工作。 为此、我需要使用 连接到 VAYU 板音频端口 的 Wilink8模块、还是需要将 VAYU 板连接到 JAM3应用板、然后再连接到 Wilink8模块。 我了解 到、在这种情况   下、6AA.1.1 SDK 不支持蓝牙、我们如何测试修改后的蓝牙堆栈功能。

此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您将需要访问 UART 和一个 GPIO 引脚(以控制 BT_EN)。  我不是完全熟悉 Vayu EVM、但除了 WL8 COM8评估模块外、我们还有一个 SDMMC 适配器板、允许直接插件:

    https://www.ti.com/tool/WL18XXCOM82SDMMC#0

    这通常与 Sitara EVM 配合使用、但 BT_EN 需要一根蓝色导线。

    目前、我们不直接支持 Android 与 WL8、但我们有许多客户在使用 Android 源存储库中的 HiKey 内核树方面取得了成功。  如果您有更多问题、我将请我们的一些专家跟进。

    https://android.googlesource.com/device/linaro/hikey/+/refs/heads/android10-mainline-release

     

    https://android.googlesource.com/kernel/hikey-linaro/+/refs/heads/android-hikey-linaro-4.19

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

     

    对于 Wilink8、根据6AA.1.1与 Jacinto6配合使用、您建议的更改是什么。

    如果您参考了我可以遵循的步骤、将会有所帮助

     

    查询:

    1. 我是否将 Hikey Android Source 作为基础并对 Jacinto 执行更改?

    2.我知道用于 Jacinto6的 Lollipop 版本的 Android 具有蓝牙支持。  移植 WIlink8驱动器和电路板更改以使其适用于 Lollipop 将是一种更好的方法

    是否可以共享适用于 Jacinto 的 Android 的 Lollipop 版本、我可以根据该版本移植 Wilink8的更改。

    请提出更好的方法。

    此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    正如您所建议的、您能否请您的一些专家为我提供合适的解决方案。

    您曾建议将 Hikey 移植到 Jacinto6evm。 对于   禁用蓝牙支持的 Android 6AA.1.1、我需要输入以下补丁的哪些部分。

    https://android.googlesource.com/device/linaro/hikey/+/refs/heads/android10-mainline-release

    https://android.googlesource.com/kernel/hikey-linaro/+/refs/heads/android-hikey-linaro-4.19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HIKEY960板使用 WL8模块、是 Google 的 Android 参考板。 其思路是从 HIKEY 存储库中获取 BT HAL/HIDL 引用、并将其移植到您的 Android 版本。 您还需要在内核中启用共享传输驱动程序(请检查 HIKEY 内核配置文件)。 您基于 Android 8 (Oreo)版本的 K4.4内核、对吧?

    谢谢