This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:芯片电阻值

Guru**** 2519440 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/960846/rf430cl330h-chip-resistance-value

器件型号:RF430CL330H

大家好。。。 在使用所连接的 RF430CL330H 芯片设计 NFC 天线时、我需要帮助。 我正在使用 CST Microwave Studio 来设计天线。 我得到了大约13.6MHz 的谐振频率、这是很好的.. 但 S11值高于-10 dB。 我发现的问题是芯片的电阻(50欧姆)大于天线电阻(12欧姆)。  当我将芯片的电阻更改为几乎与天线电阻相同时、S11值小于-10 dB、这很好.. 但我在数据表中找不到芯片的电阻。 连接的 Z (LC 电路的阻抗)值是否与芯片电阻值相同? 我是否真的必须在 NFC 天线设计中考虑芯片的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najwa、

    我对芯片电阻没有任何价值、但我在这里添加了一个文档、该文档是 RF43FRL152H 的天线设计指南、RF43FRL152H 具有与 RF430CL330H 相同的射频前端。 这将为您提供有用的信息:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa217

     由于应答器的谐振电路仅由电感和电容器组成 、电容器是内部电容器 与外部电容器之和、因此 无需进行仿真。 只有谐振频率 是 重要的值。 由于 内部限制器电路的原因、IC 的输入电阻会因射频输入电平而异。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的解释。 根据您在这里的陈述"只有谐振频率 是重要值"、这是否意味着只要谐振频率已经达到13.6MHz、就无需使 S11值低于-10dB? 对于传统天线、S11值需要低于-10 dB。 但我不确定 NFC 天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najwa、

    对于应答器、可以简化一些操作。 首先、这不是匹配的50欧姆系统。 输入电阻 会因 应答器的电流消耗而异、 如果由于限幅器而与读取器的距离较近、则输入电阻将较低。 其次 、NFC 应答器 不是有源 发送器。 当应答器将数据发送回 读取器时、读取器提供的载波信号仅由应答器阻尼。 这 就是我将谐振频率作为重要参数的原因。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    现在、我了解您的意思。。。 非常感谢您提供的信息。

    此致、

    Najwa