This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:OTA 编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/906407/rf430frl152h-ota-programming

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我正在使用 RF430FRL152H 器件、并且我正在尝试通过无线方式对其进行编程。

目前、我正在使用 code composer studio 开发程序、然后我将其转换为.TXT、并将其传输到器件。

对于我的应用、我要对器件进行编程、以便在上电时:配置 ADC 引脚、然后进行连续 ADC 测量。 例如、一旦 ADC 值超过一个特定的阈值、RF430就会将该值传回读卡器/手机。

这是可行的吗? 我应该如何开始?

我的主要问题是如何编写代码来设置 ADC 引脚并在 CCS 中进行测量。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariel、

    [引用 user="Ariel Slipyan"]例如,一旦 ADC 值超过某个阈值,RF430就会将该值传回读卡器/手机。

    如果您希望 RF430启动该通信、这是不可能的。

    可能要做的是让读取器轮询 RF430以检查它何时准备就绪、但这是一个非常不寻常的设置、此时您需要一个自定义手机应用。

    就代码而言、我们的常见问题解答指南提供了 EVM 和软件的链接、可帮助您快速入门: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 Code Composer Studio、 RF430FRL152HEV 和 MSP-FET 来开发和测试您的代码。

    对于 OTA、Android 应用程序会将您的 txt 文件复制到 RF430FRL152H 中、有可供下载的应用程序、您可以在 GitHub 中找到项目、并可以编写您自己的文件(推荐)

    "一旦 ADC 值超过一个特定的阈值、RF430将传递该值"不是 NFC 的用途。 轮询将起作用、但您始终需要开放的 NFC 通信。

    关于"如何编写代码以设置 ADC 引脚"、我担心您需要学习      第7章中的编程指南 https:/www.ti.com/lit/ug/slau603b/slau603b.pdf?ts=1591267325685 " target="_parent">www.ti.com/.../slau603b.pdf TI 代码示例

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在做类似的事情、通过 RF430从 ADS7402流式传输数据、并通过 RFID 从应用程序每75ms 对 RF430执行一次 ping 操作。 Google 提供的功能齐全的 API 具有 NFC 插件、并且运行良好。 请记住、RF430上的 ADC 相当有限。

    我强烈推荐 ISO15693-3标准、并非常透彻地阅读 RF430手册。

    奥斯汀