This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:关于器件#B03 NFC-F 对等模式前导码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/907088/trf7970a-about-device-b03-nfc-f-peer-to-peer-mode-preamble

器件型号:TRF7970A

各位专家、您好!

我想确认 TRF7970A 芯片勘误表(修订版 B)的内容、您能告诉我吗?
* SLOZ011B–2014年2月–2016年12月修订

1)至于器件#B03、如果它是"基于 JIS X 6319 -4的 Sony FeliCa 卡和 NFC-F 产品的存在"、即使56位前导码也不会影响 P2P 模式下的操作、它是否正确?

2)您是否意味着出于上述原因、您不需要变通办法?

3)然而、56位前导码不符合最新的 NFC-FeliCa 定义是否正确?

目前、我的客户希望使用 TRF7970A 作为 Felica 标签、以便在 P2P 模式下与智能手机(发送和接收)进行通信。
他们提到的应用手册是"NFC有源和无源对等通信、使用 TRF7970A"

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    [引用 user="O.H]1)对于器件#B03,如果它是“Sony FeliCa 卡和基于 JIS X 6319 -4的 NFC-F 产品的存在”,即使56位前导码也不会影响 P2P 模式下的操作,它是否正确?

    自从我详细介绍这一点之后、已经有点过了、但如果我记住正确的话、如果需要48位前导码、P2P 可能会受到影响。 但到目前为止、我们尚未看到任何有关 F 类的互操作性问题

    [引用 user="O.H"]2)您是否意味着出于上述原因不需要变通办法?[/quot]

    嗯、没有权变措施。 这是功能问题还是非功能问题。

    [引用 user="O.H"]不过、56位前导码不符合最新的 NFC-FeliCa 定义是否正确?[/引用]

    正确、我的理解是、定义在芯片定义后发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ralph Jacobi、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    还不错