This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:启动和 EN/EN2连接

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/905513/trf7970a-startup-and-en-en2-connection

器件型号:TRF7970A

客户将 TRF7970A 用于常开/墙供电应用、并且 MCU 上只有1个免费 GPIO 来控制 EN/EN2引脚。  查找有关正确配置的指导。  令人困惑的是、该图显示了 EN 和 EN2的严格时序要求、但后来显示 EN2可以直接连接到 VIN 或 GND

客户可以将 EN2连接到 VIN (如果不使用 VDD_X 或 SYS_CLK、则连接到 GND)、并且只需将 MCU 控制 EN 连接到正确的器件、这种感觉是什么?   在这种情况下、EN 是否需要遵守任何启动时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    EN2引脚可直接连接至所需的逻辑电平、并且不得由 MCU 控制。

    对于 EN 引脚、应保持指定的6ms 时间。

    此致、

    Helfried