This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:FFT 示例程序?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/904220/cc2652rb-fft-example-program

器件型号:CC2652RB

您好!

目前正在使用 CC2652RB Launchpad、我有一个具有 PDM 输出的传感器。

使用 pdmstream 示例可以获得采样率为16kHz 的16位分辨率 PCM 样本。

使用 Audacity (1kHz 振幅为1)输入生成的音调与 pdmstream 示例中的输出 PCM 数据。  

为此、AM 计划使用 FFT 算法将时域转换为频域。

是否可以在 CC2652RB 中运行 FFT 进程?

2. CC2652RB 的任何可用示例代码?

3.如何验证信号(使用 FFT 的输入信号与输出信号)

4.验证 PCM 样本的任何其它方法?

请分享您的宝贵信息和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:由于 Cortex M4F 的原因、在 CC26x2上运行 FFT 绝对是可能的。 但是、我无法判断您是否能够在 PDM 抽取的同时运行 FFT。 它可能对处理器来说太大。 您不应期望同时运行任何其他时序敏感型过程(如 BLE)。

    2-我不知道 TI 提供的有关 FFT 的任何代码示例。 但是、您会在网络上发现许多 FFT 项目(有时针对 Cortex M4F 进行了优化)。

    3-比较输入信号的频域与输出信号的频域。

    4 -如果输入信号始终相同、您可能只能验证 PCM 采样序列是否符合预期。

    我希望这将有所帮助、

    此致、