请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2420 假设天线增益为1、光速为300,000,000 m/s、计算具有 CC2420无线电收发器且以最大输出功率运行的传感器节点的最大传输半径。
然后、如何计算工作频率、最大输出功率和灵敏度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
http://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR
CC2420不包含在该工具中、但可找到最符合您需求的设置。
为什么选择 CC2420? 如果您可以选择、我将从几代更新的器件开始。
-灵敏度:请参阅数据表。
-工作频率:选择所需的通道
-最大输出功率:请参阅产品说明书以及您计划部署产品的区域中的法规。