This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:定制硬件设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/903297/cc2652p-custom-hardware-design

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

你好!

这是我。 正如我在其他帖子中所说、我正在设计基于 CC2652P 的硬件。 由于 TI 未提供此 IC 的参考设计、因此我一直在将 LAUNCHXL-CC1352P-2参考设计(swrc350a)用于固件和硬件。

目前、我有4个主要问题:

1 -关于天线开关 SKY13317-373。 我知道 CC1352P 还提供低于1GHz 的通信、因此如果使用双天线、则需要进行切换。 CC2652P 情况并非如此。 但是、我已经看到、为了使用20dBm 输出、我必须切换 TX 和 RX、因为它使用单向传输线( TX 为 TX_20dBm_P、TX 为 TX_20dBm_N; RX 为 RF_P 和 RF_N)。 我的问题是、我是否仍然需要使用 SKY13317-373 (它的接地引脚6)、或者我是否可以通过其他方式解决此问题? 对于开关、TI 驱动器在固件中仅通过执行此操作来解决开关问题(请参阅图像)吗?

2:在 CC1352P 设计中、Z60针对  868/915MHz 进行了优化、在2.44GHz 下具有良好的性能。 在这种情况下、我需要仅针对2.4GHz 进行优化(我将使用 SWRU120D 2.4GHz 倒置 F 型天线)。 我应该使用什么值?

匹配阻抗。 在这张图片中、阻抗是50欧姆吗? 我需要对其进行确认、以便为我的定制设计计算匹配阻抗。  

4 -最后、关于 RF_TX 信号。 我看到它位于 2_4_GHz_RF_P 和 低于1_GHz_RF_P 网络中。 在我的设计中、我应该将其仅保留在 RF_P 或 TX_20dBm_P 中?

欢迎提供有关 CC2652P 设计的任何其他建议或文档。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:是的,您需要一个双向开关。

    Q2:请注意、天线匹配因 PCB 尺寸、GND 层、组件和外壳的附近而因设计而异。 因此、您需要在设计中重新匹配天线匹配网络(Z60、Z61、Z62和 Z63)。 由于您仅使用单频带(2.4GHz),因此您只需放置 PI 网络,而不是 Z60、Z61、Z62和 Z63 (您仍可以使用它, 但 PI 会更好) 。 有关天线匹配的信息、请参阅 SWRA640。 和设计指南行。

    Q3:C482的任一侧是50欧姆端口。 因此、应使用天线匹配网络将天线匹配到50欧姆。

    Q4:RF_TX (接收时偏置至 LNA) 仅需连接至 RF_P。 无需连接到20dBm 输出

    有关设计指南行和信息、请参阅 SWRA640。

    谢谢、

    PM