主题中讨论的其他器件:TMS3705
在12cm 的距离处、读数结果良好。
我们可以获得正确的数据–[52 53 30 37 30 34 00 00、来自 Page1的8个字节]、BCC 是正确的。
注意:我们使用 BCC 来检查 RFID 应答器和 RFID 读取器之间的传输是否成功。
在13cm 的距离处、读数结果不好。
我们可以获得正确的数据–[A4 A6 60 6E 60 68 00 00、来自 Page1的8个字节]、BCC 是正确的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在12cm 的距离处、读数结果良好。
我们可以获得正确的数据–[52 53 30 37 30 34 00 00、来自 Page1的8个字节]、BCC 是正确的。
注意:我们使用 BCC 来检查 RFID 应答器和 RFID 读取器之间的传输是否成功。
在13cm 的距离处、读数结果不好。
我们可以获得正确的数据–[A4 A6 60 6E 60 68 00 00、来自 Page1的8个字节]、BCC 是正确的。
您好、Helfried、
感谢您的介绍、我们使用相同的应答器(DR2B-40)和 RFID 读取器来执行此测试。
我们将"RS0704"放入 DR2B-40中、将标签位置从12cm 移动到13cm、然后我们发现读数内容错误、但 BCC 正确。 我们使用了另外两个 DR2B-40标签来执行此操作、并且从读取结果中也得到了同样的问题。
我们怀疑 DR2B-40的标签 IC 有问题、因此 RFID 标签将错误信息传输给 RFID 读取器。
另外、我们使用了旧版本 DR2B-30 (用相同的数据写入)并使用相同的 RFID 读取器来测试读取状态、我们发现 DR2B-30从未有错误的数据和正确的 BCC。 DR2B-30在130厘米读取距离的100个周期读取测试期间非常稳定地将数据传输到 RFID 读取器。
此致、
Herbert Kang / Ching Ying Kang
P.S. Herbert 是我的英文名字。
您好、Herbert、
RD2B-40和 DR2B-30都具有相同的芯片。 这些应答器之间的差异与生产相关、DR2B-40的天线稍长。
当查看您提供的屏幕截图时、我看到在糟糕的情况下、协议被移动了一位(开始时缺少一位)。 为了更接近问题、我们必须查看应答器是否确实响应不正确的数据、或者读取器是否无法检测到正确的数据。
如果您可以使用捡拾器线圈和示波器检查应答器响应、并在从12cm 移动到13cm 时检查响应是否不同、这将会有所帮助。
我这边有几个问题:
您使用的是什么阅读器? 这是否是所有 DR2B-40应答器的一般问题? 您是否有不同的读取器来检查它是否显示相同的行为? 错误响应是对"仅充电"读取命令还是页读取命令的响应?
此致、
Helfried
您好、Helfried、
感谢你的帮助。 我们将分析 TMS3705的数据传输、希望稍后澄清原始数据与读取距离之间的关系。
答案如下:
问题1. 您使用的是什么阅读器?
答案。 本读者是我们自己制作的、并提供给我们在台湾和东南亚的 Semicon 客户。
问题2. 这是否是所有 DR2B-40应答器的一般问题?
答案。 是的、我们使用了新的五个器件进行测试、并获得了相同的结果。 我们使用 DR2B-30进行了测试、但没有同样的问题。
问题3. 您是否有不同的读取器来检查它是否显示相同的行为?
答案。 是的、我使用的是朋友的阅读器、但该阅读器具有滤波器错误内容功能、因此这些阅读器没有同样的问题。
我问我的朋友为什么要添加这个滤波器功能、他说他甚至遇到了同样的问题、他以前无法解决、所以他使用了读取器的固件来解决这个问题。
问题4. 错误响应是对"仅充电"读取命令还是页读取命令的响应?
答案。 我们使用了 PAGE READ 命令、因为我们需要读取客户应用程序的 PAGE 1和 PAGE 2。
此致、Herbert