This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:阅读 DR2B-40的第1页、我们发现数据错误、但 BCC 正确

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/902102/ri-trp-dr2b-reading-the-page-1-of-dr2b-40-we-found-the-data-is-wrong-but-the-bcc-is-correct

器件型号:RI-TRP-DR2B
主题中讨论的其他器件:TMS3705

在12cm 的距离处、读数结果良好。

我们可以获得正确的数据–[52 53 30 37 30 34 00 00、来自 Page1的8个字节]、BCC 是正确的。

注意:我们使用 BCC 来检查 RFID 应答器和 RFID 读取器之间的传输是否成功。

在13cm 的距离处、读数结果不好。

我们可以获得正确的数据–[A4 A6 60 6E 60 68 00 00、来自 Page1的8个字节]、BCC 是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ching、

    我试图理解问题,但无法理解图片。 您在 主题中输入的数据错误、但 BCC 不正确。

    这两张照片都描述为数据,BCC 正确。 在第二张图片中、仅 标记7个字节的数据。 是这样吗?

    请举例说明您收到的数据不正确的问题。

    您注意到问题所在的13厘米是读取距离的远端吗?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的介绍、我们使用相同的应答器(DR2B-40)和 RFID 读取器来执行此测试。

    我们将"RS0704"放入 DR2B-40中、将标签位置从12cm 移动到13cm、然后我们发现读数内容错误、但 BCC 正确。 我们使用了另外两个 DR2B-40标签来执行此操作、并且从读取结果中也得到了同样的问题。
    我们怀疑 DR2B-40的标签 IC 有问题、因此 RFID 标签将错误信息传输给 RFID 读取器。

    另外、我们使用了旧版本 DR2B-30 (用相同的数据写入)并使用相同的 RFID 读取器来测试读取状态、我们发现 DR2B-30从未有错误的数据和正确的 BCC。 DR2B-30在130厘米读取距离的100个周期读取测试期间非常稳定地将数据传输到 RFID 读取器。

    此致、

    Herbert Kang / Ching Ying Kang

    P.S. Herbert 是我的英文名字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herbert、

    RD2B-40和 DR2B-30都具有相同的芯片。 这些应答器之间的差异与生产相关、DR2B-40的天线稍长。

    当查看您提供的屏幕截图时、我看到在糟糕的情况下、协议被移动了一位(开始时缺少一位)。  为了更接近问题、我们必须查看应答器是否确实响应不正确的数据、或者读取器是否无法检测到正确的数据。

    如果您可以使用捡拾器线圈和示波器检查应答器响应、并在从12cm 移动到13cm 时检查响应是否不同、这将会有所帮助。

    我这边有几个问题:

    您使用的是什么阅读器? 这是否是所有 DR2B-40应答器的一般问题? 您是否有不同的读取器来检查它是否显示相同的行为? 错误响应是对"仅充电"读取命令还是页读取命令的响应?

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢你的帮助。 我们将分析 TMS3705的数据传输、希望稍后澄清原始数据与读取距离之间的关系。

    答案如下:

    问题1. 您使用的是什么阅读器?

    答案。 本读者是我们自己制作的、并提供给我们在台湾和东南亚的 Semicon 客户。

    问题2. 这是否是所有 DR2B-40应答器的一般问题?

    答案。 是的、我们使用了新的五个器件进行测试、并获得了相同的结果。 我们使用 DR2B-30进行了测试、但没有同样的问题。

    问题3. 您是否有不同的读取器来检查它是否显示相同的行为?

    答案。 是的、我使用的是朋友的阅读器、但该阅读器具有滤波器错误内容功能、因此这些阅读器没有同样的问题。

    我问我的朋友为什么要添加这个滤波器功能、他说他甚至遇到了同样的问题、他以前无法解决、所以他使用了读取器的固件来解决这个问题。

    问题4. 错误响应是对"仅充电"读取命令还是页读取命令的响应?

    答案。 我们使用了 PAGE READ 命令、因为我们需要读取客户应用程序的 PAGE 1和 PAGE 2。

    此致、Herbert