This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DYNAMICNFCTAG:最大读取范围

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DYNAMICNFCTAG, TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/959136/tidm-dynamicnfctag-maximum-read-range

器件型号:TIDM-DYNAMICNFCTAG
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、想要了解一些 有关 TIDM-DYNAMICNFCTAG 的信息。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的查询。

"动态近场通信(NFC) 4B 类标签的最大读取范围是多少
TIDM-DYNAMICNFCTAG? TI 的哪些读取器/标签组合支持大于40cm 的距离?"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    根据使用的 RFID 读取器、我预计 TIDM-DYNAMICNFCTAG 的读取范围 最大值 5厘米至10厘米。

    在读取器方面、TI 仅提供具有 TRF7970A 的评估模块。 不提供支持大于40cm 的射频读取器。

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的有用信息。

    是否有可用的链路模型或链路预算?  您如何为接收器 S/N 比建模、例如.vs. 距离来了解可支持的距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我们没有这些信息。 ISO14443A/B 标准中定义的标签被定义为仅表示短距离的感应卡。 这些卡再次通过了 ISO/IEC10373-6测试方法测试。 该标准定义了一个过程来测量负载调制期间生成的副载波电平。 我不知道  接收器侧的 S/N 定义。

    此致、

    Helfried