主题中讨论的其他器件:RI-STU-MRD2、 MRD2EVM、
大家好、
我们的客户正在使用 RI-STU-MRD2读取器模块、但是、在连接电路板时、软件 无法识别它。 出现错误信息“No reader identified:connect reader (未识别读取器:连接读取器)”。 是否有解决该错误的建议? 
除了 RI-STU-MRD2、我们还有其他应答器和读取器评估套件吗?
谢谢你。
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户正在使用 RI-STU-MRD2读取器模块、但是、在连接电路板时、软件 无法识别它。 出现错误信息“No reader identified:connect reader (未识别读取器:连接读取器)”。 是否有解决该错误的建议? 
除了 RI-STU-MRD2、我们还有其他应答器和读取器评估套件吗?
谢谢你。
此致、
卡洛
您好、Carlo、
我这边有一些问题。 您写道、客户正在使用 RI-STU-MRD2、它仅是读取器模块、而不是 EVM。 该模块本身可通过 USB 或串行端口连接。 客户使用哪种连接? PC 是否使用 Win10?
使用 Win10 PC 和 USB 连接时、系统将自动安装虚拟 COM 端口驱动程序。 连接读取器时、这应该在 Windows 设备管理器中可见。 如果 Windows 无法识别该模块、并且不会自动分配 COM 端口、 则 USB 连接可能出现问题、或者该模块工作不正常。
其他 LF 读取器评估套件不可用。 MRD2EVM 是唯一一款。
此致、
Helfried
您好、Carlo、
RI-SMD-MRD2和 RI-STU-MRD2的功能相同。 差异仅在于尺寸和 与模块接触的方式 (SMD 与引脚)。
客户是否在 Windows 设备管理器中检查了是否为读取器分配了 COM 端口或 是否显示了任何错误状态?
此外 、还应验证与 MRD2的 USB 连接。
这是单 个读取器模块的问题、 还是客户遇到的一般问题。 如果是单个模块、它也可能有缺陷。
此致、
Helfried