This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:在 C 中寻找一个简单的示例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TMS37157, MSP430FR5730, MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/956079/tms3705-looking-for-a-simple-example-in-c

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: TMS37157MSP430FR5730MSP430F6659

您好!

仍在与 TMS3705和 TMS37157进行斗争。

我的设置是:

MSP430F6659 <-> TMS3705 <-> TMS37157 <-> MSP430FR5730

我想通过团队 TMS3705/TMS37157从 MSP430F6659向 MSP430FR5730发送6个字节、然后再发送6个字节。

请有人提供一个简单的 C 示例、说明如何执行此操作。

@TI NFC 专家:我真的很难。 请帮助!

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、您好!

    我发现两年前的以下主题、在我看来、这是同一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/686465

    同时、我无法再为您提供这些器件的更多信息。 这就是我们在此配置中提供的所有示例。 没有适用于您的设置的即用型示例。

    首先、请将此系统分为两部分。 第一部分 MSP430F6659/ TMS3705是这样工作的、它可以单独与 TMS37157通信、即读取存储器? 第二部分是使用 MSP Access 命令时 TM37157和 MSP430FR5730之间的通信。

    请告诉我系统的哪一部分不能为您工作。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    MSP430F6659 -> TMS3705:正在工作

    TMS3705 --> TMS35157:正在工作

    TMS35157 -> MSP430FR5730:也在工作

    MSP430FR5730 -> TMS35157:看起来(在示波器上)正在发生什么

    TMS37157 -> TMS3705:无法在示波器上看到任何内容

    TMS3705 --> MSP430F6659:范围和代码中均无内容

    很好的酒店

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、您好!

    根据您的描述、您遇到的问题似乎是使用 MSP Access 命令时 TMS37157和 MSP430FR5730之间的通信问题。

    我不知道您是否已经有此功能、但我可以向您介绍以下用于 SPI 通信的文档和库:

    使用 TMS37157的 SPI 库:

    https://www.ti.com/lit/swra272

    和库本身:

    www.ti.com/lit/zip/SWRA272

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    老实说、一年多前我下载了两个文档/代码、但从未真正通读过它们。

    我将会看一下。

    再次感谢大家、致以诚挚的问候

    格尔德