This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:I2S 从器件配置

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/956285/cc8531-i2s-slave-configuration

器件型号:CC8531

大家好、

我基于 CC85xx-Headset 评估板开发了一个小 PCB。 到目前为止、在传输方面一切都正常。 现在、我想通过 I2S 将接收到的音频发送到我的 ADAU1467 DSP。 DSP 配置为主器件、因此它生成 BCLK 和 WCLK。  

问题是、我无法在 PP 无线配置器中找到一种方法来对 BCLK 和 WCLK 的生成进行降级。 在音频接口部分、我选择"DSP"作为器件并启用了"自定义设置"、但我无法选择"外部"作为时钟源。

如果有人能告诉我我我出了什么错,我会非常感激

谢谢、致以诚挚的问候
Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    为了使所有节点与主器件保持同步、主器件需要分配采样率时钟(WCLK)。 因此、您无法为节点选择外部时钟。 如果您在 PurePath 配置器中切换到主设备、您将看到可用的外部时钟源。

    此致、

    Daniel