请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8531 大家好、
我基于 CC85xx-Headset 评估板开发了一个小 PCB。 到目前为止、在传输方面一切都正常。 现在、我想通过 I2S 将接收到的音频发送到我的 ADAU1467 DSP。 DSP 配置为主器件、因此它生成 BCLK 和 WCLK。
问题是、我无法在 PP 无线配置器中找到一种方法来对 BCLK 和 WCLK 的生成进行降级。 在音频接口部分、我选择"DSP"作为器件并启用了"自定义设置"、但我无法选择"外部"作为时钟源。
如果有人能告诉我我我出了什么错,我会非常感激
谢谢、致以诚挚的问候
Josef