This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-SMD-MRD2:检测天线是否存在

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-SMD-MRD2, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/955425/ri-smd-mrd2-detect-absence-of-antenna

器件型号:RI-SMD-MRD2
主题中讨论的其他器件: MRD2EVM

大家好、

我们想知道 RI-SMD-MRD2是否可以通过监控输出功率或电压电平来检测是否存在天线? 我们正在尝试找出一种方法来检测线圈天线是否未连接或导线是否已损坏。

谢谢!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还想知道 SIG_IN_0的输入逻辑电平

    绝对输入范围

    VIN_High_Min

    VIN_Low_Max

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    MRD2中没有实现任何功能 、因此您可以检查天线是否存在。 如果您可以测量电源电流、则可以打开134.2kHz 载波频率(参考指南第91页)并检查电流是否增大。 除了直接测量传输的载波信号外、这是我想到的唯一方法。

    对于 SIG_IN_0/1引脚、Vin_High_Min = 2V、而对于 Vin_Low_Max = 0.8V。 它是3.3V 供电的74LVC244缓冲器的直接输入。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回答!

    是否有任何其他方法间接检测天线缺失? 或建议使用外部电路进行天线检测的方法? 只是想翻掉所有可能的石头。

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我拿了我的板、尝试了一个我有的想法、但它不起作用。

    除了测量电流之外、天线的高输出电压也可用作指示器。 我在 MRD2EVM ANT1引脚上测量了~40Vpp、这只有在谐振电路中存在 L 时才能实现。

    然后、我的想法就没有了。

    此致、

    Helfried