This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 天线匹配电路

Guru**** 2558910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/954724/trf7970a-trf7970a-antenna-matching-circuit

器件型号:TRF7970A

我想知道如何调整天线匹配电路、从数据表可以看出、有两种方法可以调整阻抗、一种是仅使用电容器、另一种是使用电容器和电感器。 我尝试使用这种不同的方法来获得50Ω,、但读数距离仅为7mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Addi 您好!

    我对您使用4.7uH 线圈作为天线的理解是否正确? 这种极小的线圈尺寸将提供较短的读取距离。

    有关更多信息、请参阅"天线设计指南":

    https://www.ti.com/lit/sloa241

    此致、

    Helfried