This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:将输出功率扩展至满量程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-WL-CFG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/954189/cc8531-extending-output-power-to-full-scale

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: PurePath-WL-CFG

大家好、  

我有以下客户请求、请告知:

"

我无法在 CC85351接口的 PurePath 无线配置器程序中选择超过5dBm 的输出功率。 该值是不带 PA 的 CC85351自己的输出功率吗? 对于 CC2591-2592、该值应为22dBm。 我无法从该接口将其拉至22dBm。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

     PurePath-WL-CFG 接口有点令人困惑、但"(不包括 CC259x)"、因为它希望用户在应用 CC259X 增益之前输入其 CC85XX 的基本 TX 功率级别。  前端的 dBm 增加将取决于硬件设计、如  SWRA465 SWRA447 应用报告中所述。

    此致、
    Ryan