This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:延长距离

Guru**** 2534080 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/953785/trf7962a-extend-distance

器件型号:TRF7962A

您好!

我的客户使用 TRF7962A 制造了一款产品。 它可以在0~60mm 之间正常通信、但在100mm 时、它将导致冲突错误。

 

问题:

在 ISO15693上是否有一个可扩展通信距离(增加输出)的寄存器?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    "芯片状态控制"寄存 器中有一个位、允许您在发送器的半功率和全功率之间进行选择、但该寄存器设置的默认值是全功率。 我假设 这仍然是默认值、因此处于全功率状态。  此外 、默认情况下、较高电压下的电源稳压器(寄存器0x0B)设置也是如此。

    据我所知、这些是唯一能够影响发送器功率的寄存器设置。

    此致、

    Helfried