请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7962A 您好!
我的客户使用 TRF7962A 制造了一款产品。 它可以在0~60mm 之间正常通信、但在100mm 时、它将导致冲突错误。
问题:
在 ISO15693上是否有一个可扩展通信距离(增加输出)的寄存器?
此致、
请
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.