This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以使用 smartRF06进行接收电源测试?

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2591, CC2590, CC2530EM, CC2511, CC2531, CC2538EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/943638/can-the-smartrf06-used-to-make-a-receive-power-test

主题中讨论的其他器件:CC2538CC2591CC2590CC2530EMCC2511CC2531CC2538EMK

我已经阅读了一篇有关天线的文章、它使用 SmartRF05进行接收功率测试、以测量 发送器和接收器之间的距离。 但我无法购买 SmartRF05、只能找到 SmartRF06、因此我想知道、用于进行接收功率测试的 SmartRF06是否可以使用 CC2538 EK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更详细地解释一下您希望对应用程序代码执行的操作将会很有帮助。  SmartRF06是用于 CC2538EM 开发套件的主板、  而 SmartRF05是用于的开发套件  

    • CC2520EM 和具有 CC2590/CC2591的型号
    • CC2530EM 和具有 CC2590/CC2591的型号
    • CC2430EM 和具有 CC2590/CC2591的型号
    • CC2431EM
    • CC2510EM
    • CC1110EM
    • CCMSP-EM430F2618
    • CC1111 USB 软件狗  
    • CC2511 USB 软件狗  
    • CC2531 USB 软件狗  

    如果您只是希望在 SmartRF06 + CC2538作为接收器的情况下测量 RSSI、那么这是可行的。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我很有帮助。 感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 想知道 TI 是否有用于1.8GHz 天线的通信距离和能量收集的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供 了适用于169、433、868、915MHz 和2.4GHz 天线的天线参考设计。  https://www.ti.com/tool/CC-ANTENNA-DK-RD 

    有关 TI 能量收集解决方案的信息、请参阅此页面 :https://www.ti.com/solution/other-energy-harvesting 

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我认为这对我很有帮助、我稍后会检查、谢谢~

    此致、

    张感豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想更改 CC2538的天线、如何从原始 CC2538板上断开天线。

    此致、

    Senhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senhao、

    您是否正在使用 CC2538EMK? 如果是、请查看设计文件。 在原理图中、您将看到注释:

    要使用 SMA 连接器来研究射频信号:将 L374替换为 L375

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

        我用 L375替换了 L374、当我在没有天线的情况下进行电源测试时、仅使用 SMA 连接器、它还可以进行正确的通信和平均值。 RSSI 约为-60dBm、您能告诉我原因吗?

    此致、

    Senhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senhao、

    您是否说过、通过在不连接天线的情况下切换 SMA 连接器、您会看到 RSSI 大约为-60bDm? 如果是这样、我觉得这对了。 SMA 连接器和未连接的 PCB 迹线仍然用作天线、而不是经过调优或高效的天线。 如果 RX 器件和 TX 器件彼此靠近、您仍然能够在器件之间进行通信、但如果没有合适的天线、您将看到性能不佳和范围有限。

    此致、

    Daniel