主题中讨论的其他器件: TRF7970A、 LM3S6965
您好!
多年来、我们一直将 TRF7960A 用于 ISO15693应答器。
我尝试使用您的示例 sloc251在我们的项目中实现 ISO1443A 序列。
请找到随附的 dvdat 文件、其中包含我们的微控制器和 TRF7960A 之间的 SPI 通信。
记录了4个周期。
在 pollcmd 之后、我获得 TX 和 RX 中断并能够读取正确的 ATQA。
我得到了一个对防冲突命令的应答。 TX 和 RX 中断、并且可以读取前3个 UID 字节。
"88 88 88 16 38 04 A2"字节4-6是 UID 的前3个字节、第7个字节是来自字节2-6的校验和。
(应答器 ID:16:38:04:BD:90:7D:3D,ATQA:0x41,SAK:0x20)
我的问题是,我没有从 sendselectcmd 中得到任何答案。 无 TX 和 RX 中断。
此致、
Michael