您好!
我们创建了一个用于读取温度和 GSR 的电路。 我们在使用 NFC 读取器和移动应用时遇到了一些问题。
NFC 读取器未读取我们的电路。
我们根据您的 RF430FRL152H GUI 界面在 Matlab 编写了源代码、但无法正常工作。 这是我们的代码。
请找出代码问题。
Command1 ='0108000304FF0000';%TRF7970AEVM
Command2 ='0109000304F0000000';
命令3 ='0109000304F1FF0000';
命令4 ='010C00030410002101020000';%Register 写入请求。
皮肤电导率和温度感应的百分比
命令5 ='011300030418022102001011000000FFFF0000';%block 2过采样率128
命令8 ='0113000304180221000601020101400000';%block 0 % ADC1、ADC2 on,频率:每秒两次,通过次数:2 (用于无限采样),使用热敏电阻(P33~P37)
命令9 ='010B000304180220090000';%采样所有传感器请求模式。[采样数据]
2. NFC 芯片在读取移动应用程序后不工作。
由于 NFC 读取器存在问题、我们使用了 Android 移动应用程序来读取温度和 GSR 数据。
起初、一切都很好、在使用智能手机进行多次测量后 、一切都不起作用。
因此、我们更改了 NFC 芯片、它已修复、但很快就无法正常工作。
我们猜我们的电路中有问题。 这是我们的电路。 您能否告诉我们 NFC 芯片崩溃过快的原因?
谢谢
JooHo