This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:为什么 NFC 芯片在移动应用程序读取后不能正常工作?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/944683/rf430frl152h-why-nfc-chip-doesn-t-work-after-reading-at-mobile-application

器件型号:RF430FRL152H

您好!  

 我们创建了一个用于读取温度和 GSR 的电路。 我们在使用 NFC 读取器和移动应用时遇到了一些问题。  

NFC 读取器未读取我们的电路。  

 我们根据您的 RF430FRL152H GUI 界面在 Matlab 编写了源代码、但无法正常工作。 这是我们的代码。  

请找出代码问题。  

Command1 ='0108000304FF0000';%TRF7970AEVM
Command2 ='0109000304F0000000';
命令3 ='0109000304F1FF0000';
命令4 ='010C00030410002101020000';%Register 写入请求。


皮肤电导率和温度感应的百分比


命令5 ='011300030418022102001011000000FFFF0000';%block 2过采样率128

命令8 ='0113000304180221000601020101400000';%block 0 % ADC1、ADC2 on,频率:每秒两次,通过次数:2 (用于无限采样),使用热敏电阻(P33~P37)

命令9 ='010B000304180220090000';%采样所有传感器请求模式。[采样数据]

2. NFC 芯片在读取移动应用程序后不工作。

 由于 NFC 读取器存在问题、我们使用了 Android 移动应用程序来读取温度和 GSR 数据。  

起初、一切都很好、在使用智能手机进行多次测量后 、一切都不起作用。

因此、我们更改了 NFC 芯片、它已修复、但很快就无法正常工作。

我们猜我们的电路中有问题。 这是我们的电路。  您能否告诉我们 NFC 芯片崩溃过快的原因?  

谢谢

JooHo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JooHo、

    当您编写代码几次时、我认为没有软件问题。

    在查看您的 PCB 时、我首先想知道布线的形状、但我假设这 是一个柔性 PCB、因此在 PCB 弯曲时应避免布线损坏。

    在本例中、会发生的情况是、您具有非常长的布线。  就 GND 连接而言、这非常糟糕。 所有电容器都应靠近器件放置、GND 连接应短 且具有低阻抗、这也意味着 布线较粗。   

    如果您有可用的 EVM 板、并且您的软件可以与 EVM 配合使用、那么您的 PCB 设计肯定会导致问题。

    此致

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JooHo、

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried