This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:用于 SimpliciTI SmartRF 协议数据包监听器的 USB 软件狗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2511, CC2510, CC2531, CC2530, CC2430, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/944328/cc2500-usb-dongle-for-simpliciti-smartrf-protocol-packet-sniffer

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2511CC2510-CC2511DKCC2510CC2531CC2530CC2430CC2520

您好!

我需要在两个 CC2500之间查找消息。
我想使用 SmartRF 数据包监听器,并在本页上: www.ti.com/.../PACKET-SNIFFER

CC2500捕获器件是 CC2510EM 和 CC2511 USB 软件狗、但任何分销商都不提供。

请问我可以使用哪个加密狗吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2510-CC2511DK 中似乎提供了 CC2511软件狗和 CC2510 EMS。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的链接、但我想购买 CC2511 USB 软件狗。

    在哪里可以买到嗅探器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mouser 似乎提供了 CC2511软件狗。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是 CC2511、而是 CC2531。

    根据此链接上的表格:

    CC2531用于捕获来自 CC2430/CC2520/CC2530的数据包。 不捕获来自 CC2500的数据包。

    您认为 CC2531 USB 软件狗也可用作 CC2500传输的监听器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我以为是 CC2511软件狗。

    遗憾的是、CC2511软件狗本身目前无法购买。

    您需要购买 CC2510-CC2511DK 来获取 CC2511软件狗、CC2510EM 以及 SmartRF 板。 我在上一个帖子中已经提供了相关链接。

    谢谢、

    PM