This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用 NFC 传感器应答器的 GSR 监控电路中的放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2231, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/943076/rf430frl152h-amplifier-in-gsr-monitoring-circuit-using-nfc-sensor-transponder

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:LMP2231

您好!

 我想知道为什么在包含电皮肤响应(GSR)传感器和热敏电阻的传感器组件上使用放大器(U1 LMP2231)。  

我已经使用 RF430FRL152H 设计了一个 GSR 传感器。

在搜索相关信息时、我看到了一篇名为"设计和评估用于医疗、健康和健身应用的支持 NFC 的生物贴片"的论文、该论文发表在德州仪器(TI)上。  

在本文中、它们设计的电路与图片中的电路类似、但我想知道它们为什么在电路中使用同相放大器(U1 LMP2231)。

我认为、如果没有放大器、就足够了、因为 RF430FRL152H 有自己的 ADC 放大器。

您能否告诉我使用放大器的原因以及它在电路中的工作原理?  

谢谢

JooHo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JooHo、

     开发此电路的同事不再可用、因此我也不得不猜测。 一个原因可能是输入阻抗更高、传感器电压也低、因此可以省去使用。

    我注意到   该电路在图中包含错误的组件。 二极管(1N3879)应为  1.225V 电压基准(LM4041CIM3-1.2)。   

    此致、

    Helfried