This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:查找 ISO14443的应答器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/941582/rf430cl330h-look-for-a-transponder-for-iso14443

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、

 

客户正在寻找支持 ISO14443A、ISO1443B 和 ISO1443 C 型的应答器

您是否愿意为我介绍该器件?

我认为 ISO1443 type-c.is ISO18092。 我是对的吗?

 

我在 TI.com 上发现 RF430CL330H 支持 ISO1443B。

我们是否仍然能够在卡仿真模式下使用 TRF7970A 来仿真 ISO 14443A/B 应答器?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    ISO14443 Type-C 是 FeliCa、而不是 ISO18092、尽管有相似之处。

    我们没有像 RF430CL330H 这样模拟 ISO14443A/A 型或 FeliCa 的应答器。

    TRF7970A 能够仿真 ISO14443A/A 类和 ISO14443B/B 类、并提供固件支持。

    TRF7970A 数据表还指出能够仿真 FeliCa、但我们 没有用于仿真的软件、并且不会开发这样的软件、因为对该特性的要求不够(这可能是第二次)。 客户必须在其端实施并验证该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    谢谢!

    谢谢、此致、

     Kuerbis