请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047尊敬的 TI 工程师:
我在发展
- 采用以下 TI 设计的水管监测系统:MSP430FR6047超声波感应水表。
- 我希望每个水管部分都安装了许多此类传感器。 因此、我应该有无线发送器(连接到 MSP430FR6047)将收集的数据发送到附近的接收站。 如果我每平方公里放置一个站、从该区域内的每个 MSP430FR6047传感器收集所有数据、您会向我推荐哪种无线技术?
- 如果您还建议使用与 MSP430FR6047兼容的 BoosterPack (采用推荐的无线技术)、则该器件是理想之选。
谨致你的信,
Timmy