This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:为什么器件在采样率为32k 时无法配对?

Guru**** 2537090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/941051/cc8531-why-the-devices-cannot-pair-while-sample-rate-is-32k

器件型号:CC8531

工程师好、

PPWC 配置如下所示。 当我选择 32k  作为 采样率时、器件无法配对。 但是、当我将其更改为48K 时、它们可以配对。

  • 双向对讲机单声道耳机
  • 分辨率为16位
  • 数据速率2M bps
  • 采样率32kHz

谢谢

e2e.ti.com/.../wm_5F00_config_5F00_bidirection.rar

祝你一切顺利、

SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    查看您的项目、似乎主器件仅启用48K 模式(采样率旁边的音频流视图中的小复选框)。 我建议您仔细检查一下:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    我分别启用了32k 和48K 采样率、以前的器件(1个主器件和1个从器件)无法配对、但后者可以配对。

    根据从器件的音频流视图、它支持的采样率为32k、44.1k 和48k。 我可以做的是更改主器件的采样率、但为什么不同的采样率会影响其对处理。

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    需要记住的是、如果尝试切换到32kHz 采样率时从侧的音频接口设置失败。 我可以看到您提供了自己的音频设备、您是否能够验证您在所有模式下使用的设置顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    "所有模式"是什么意思? :)您是否意味着不同的“采样率”,而其他配置是相同的?

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    "所有模式"是指音频编解码器的潜在不同设置(在您的案例中、我没有仔细查看)。 如果您已尝试使用主设置来支持这两种模式、那么我不会期望对它们进行配对时出现任何直接问题。 您是否有可以使用提供的示例试用的开发套件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    如果您在主器件侧有外部时钟、请确保在尝试使用此模式时为32kHz。 时钟应与器件预期的采样率匹配、否则可能会出现类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、M-W

    我确信除了主器件和从器件的"采样率"之外的其他设置是相同的。 此外、我只有两个 CC1312 DK 电路板。

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、M-W、

    我用两个官方开发板进行测试、它不应导致时钟问题。

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能否详细说明您要测试的硬件、以及在执行这些测试时如何设置硬件? 我正在寻找硬件、连接和软件(您已经将其附加在顶部、但如果有任何更新)。  

    您如何验证它们不想配对、您是否在两侧跟踪任何状态消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    主板使用 DSP 作为外部音频器件、而从板使用 WM8988  之前器件的外部晶振频率为48MHz、我是否选择了错误的晶振?

    我确定在测试时使用相同的设置、我通过观察网络指示灯 LED 的闪烁状态来判断它们是否已连接。

    我使用命令 get_status()来跟踪,它们的不同状态是"EVT_VOL_CHG"。 此外、当它们连接后、它们将同时以相同的时间和频率闪烁。

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在32k 采样率模式下、您能否从 DSP 验证 MCLK? 当您在外部运行时、我假设这与32kHz 采样率时钟相对应。 如果不是这种情况、则可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    我已经问为 DSP 编写相关代码的工程师、他将 MCLK 配置为24.576MHz、采样率为48kHz、BCLK 配置为3.072MHz。

    现在我们可以得出一个结论、问题是设置 DSP 的采样率。

    谢谢:)

    祝你一切顺利、

    SeanOY