This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:EHIF 命令的参数原型是什么?#39? (PurePathWirelessCommander 脚本)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/940205/cc8531-what-s-the-parameters-prototype-of-ehif-commands-purepathwirelesscommander-scripts

器件型号:CC8531

工程师好、

我想知道 EHIF 命令的参数声明。 是否有任何相关文档?

例如以下参数的原型。

祝你一切顺利、

SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师好、

    使用脚本时如何分配 CC 调试器 ID?

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这些参数是帮助部分(F1)-> EHIF 命令参考中描述的参数。 ARG 索引从上至下0 -> x

    对于 CC 调试器部分、您在"Device Manager"视图下是否有有效的 CC 调试器列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的回复、我知道输入参数的定义。 但我不知道输出参数的定义、例如函数 NWM_DO _SCAN()的返回参数 、如上所示。

    在"Device Manger"视图下确实有一个 CC 调试器列表。 使用 EHIF 命令时如何分配 ID?

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我认为返回结果与 SPI 版本的预期结果相同。 如果您查看提供的示例、您可以看到它会处理接收到的"数据"、其位级别与您希望读回的 UH 描述相匹配。

    对于 CC 调试器、您需要在脚本开头指定目标器件的 ID:

    ID ("DUT")