This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:PPWC 配置是否与射频性能相关?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/938531/cc8531-does-ppwc-configuration-relate-to-the-rf-performance

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

工程师好、

我发现我的 CC8531板的传输范围有限。 因此、我想确认 PPWC 配置是否会影响射频性能、或者我的射频电路设计中是否存在一些问题。 谢谢!

我的 PPCW 配置文件如下所示。

e2e.ti.com/.../wireless_2D00_8531.zip

祝你一切顺利、

SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    PPWC 确实会在一定程度上影响潜在的射频性能。 更精确地说、它会影响基于您使用的数据速率、音频通道数、从器件等的链路预算 它还控制使用的射频输出功率和通道(并允许您选择是否使用和范围扩展器)。

    如果射频输出功率为最大值且设置了潜在范围扩展器、则性能将仅根据上述"链路预算"项目而变化。 如果所有这些对您的设计都正确、则需要研究您的射频网络。

    您能否评论/详细说明您的电流范围等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    设置了如下相关参数。

    • 范围扩展器 (CC2590 HGM)"
    • 目标 TX 功率(5dBm)
    • 射频数据速率(5MHz)
    • 启用所有支持的采样率类型
    • 启用左右音频通道  

    经过大致测量后、连接范围约为6至7米。 超出此范围、则会断开连接。

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果您在刷写视图中将"Application Image"更改为"Production Test"、则可以使用 Wireless Commander 工具执行一些 PER 测试:

    https://www.ti.com/tool/PUREPATH-WL-CMD

    此工具还允许您执行 TX/RX 信号电平测试、以便您可以观察从 RX 侧看到的 TX 器件的信号强度。 每个单元需要一个调试器(一个用于 TX、一个用于 RX)、您是否可以访问该调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的建议、现在我可以使用您提到的工具来调试器件。 也许我可以 通过这种方式优化射频性能。 再次感谢:)

    祝你一切顺利、

    SeanOY