主题中讨论的其他器件: CC2590
工程师好、
我发现我的 CC8531板的传输范围有限。 因此、我想确认 PPWC 配置是否会影响射频性能、或者我的射频电路设计中是否存在一些问题。 谢谢!
我的 PPCW 配置文件如下所示。
e2e.ti.com/.../wireless_2D00_8531.zip
祝你一切顺利、
SeanOY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师好、
我发现我的 CC8531板的传输范围有限。 因此、我想确认 PPWC 配置是否会影响射频性能、或者我的射频电路设计中是否存在一些问题。 谢谢!
我的 PPCW 配置文件如下所示。
e2e.ti.com/.../wireless_2D00_8531.zip
祝你一切顺利、
SeanOY
您好 Sean、
PPWC 确实会在一定程度上影响潜在的射频性能。 更精确地说、它会影响基于您使用的数据速率、音频通道数、从器件等的链路预算 它还控制使用的射频输出功率和通道(并允许您选择是否使用和范围扩展器)。
如果射频输出功率为最大值且设置了潜在范围扩展器、则性能将仅根据上述"链路预算"项目而变化。 如果所有这些对您的设计都正确、则需要研究您的射频网络。
您能否评论/详细说明您的电流范围等?
您好 Sean、
如果您在刷写视图中将"Application Image"更改为"Production Test"、则可以使用 Wireless Commander 工具执行一些 PER 测试:
https://www.ti.com/tool/PUREPATH-WL-CMD
此工具还允许您执行 TX/RX 信号电平测试、以便您可以观察从 RX 侧看到的 TX 器件的信号强度。 每个单元需要一个调试器(一个用于 TX、一个用于 RX)、您是否可以访问该调试器?