This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:外部 MCU 如何控制 CC8531#39;s GIO?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, MSP430G2453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/938047/cc8531-how-can-external-mcu-control-cc8531-s-gios

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: MSP430G2453

大家好、工程师很热心。 我想更具体地谈谈这些问题 。

  1. 能否在   主机控制模式下使用外部 MCU 来控制 CC8531的 GIO? 我应该使用 EHIF 命令来控制它吗?
  2. 我应该如何    通过 PPWC 工具配置 CC8531?  
  3. 我应该使用哪个演示、我找到  了一个使用 MSP430G2453 作为 MCU 来控制 CC8531的 CC8531_software。

谢谢你。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    1)是的、您将使用 EHIF 命令在主机控制模式下与 CC8531连接。 这些命令仅允许您读取 IO 状态、而不能对其进行控制(仅在测试映像中、您可以执行此操作)。

    2) 2)不确定您在这里询问的是什么、只是一般配置还是闪烁?  

    3) 3)再次不确定您要在这里做什么。 Demoes 被连接至一个特定的硬件。 我需要您明确说明您使用的 CC8531硬件、然后才能就此提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的答复、我对我的说法不准确表示歉意。 :(  

    我提出的第二个和第三个问题是基于第一个问题,它只是一种类似于"如果是"的结构。

    1. 阅读"CC85xx 系列用户指南"后、我知道无法满足有关控制 CC8531的 GIO 输出状态的第一个要求。
    2. 但现在我已经了解了如何使用 PPWC 配置器件、因此第二个问题已经完成。
    3. 我提出的最后一个问题是、我有一个关于 CC8531和 MSP430G2453的未知软件。 然后、我浏览了 TI 官方网站和 E2E 论坛、但找不到任何有关 CC8531的 SDK。 所有程序工作是否都由 PPWC 完成(无源代码)? 如果没有、还有其他方法可以对 CC8531进行编程?

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    CC8531映像的配置仅使用 PPWC 工具完成、没有可用的 SDK。 我个人没有看到任何主机控制器应用的 MSP 演示,但这并不意味着它们不存在,如果您有,请随时共享一个链接:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    因此、我不能找到它^v^就不足为奇了。 谢谢!

    如果有人对此感兴趣、我将此未知演示上传到此处。

    e2e.ti.com/.../CC8531_5F00_software.zip

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elif-lib 也出现在 swra369a 中。