This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:如何控制 GIO 并通过 IIC 将数据发送到 MCU?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/938054/cc8531-how-to-control-a-gio-and-send-data-through-iic-to-mcu

器件型号:CC8531

工程师好!

这是我 的要求、如下所示。 CC8531能否满足此要求? 如果它是正则、接下来我应该怎么做? 我应该使用哪种模式、自主模式还是主机控制模式? 谢谢!!

  1. 控制电源指示灯 LED。
  2. 检查电池电量并通过 I2C 接口将电源数据发送到 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只找到了一种控制 GIO 的方法、即 生产测试模式下的 IO 测试命令。 那么、没有其他方法可以实现它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    正如我在另一个线程中回答的、显式控制 GPIO 是不可能的。 对于电池监控、您可以使用集成电池监控器。 在"主机控制"模式下运行时、您可以通过发出"PM_GET_DATA" EHIF 命令来读取电池电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    再次感谢! :)你帮了我很多!

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H-W、

    很抱歉再次打扰您、   我通过 EHIF 命令"PM_GET_DATA"获得的电池电压精度是多少?

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    电池监控器部分下的用户指南中简要介绍了这一点。 器件之间存在差异、实际最小/最大误差取决于所安装的外部电阻器的位。 PPWC 工具应让您了解用于对电池电压进行分压的指定外部电阻器的最小/最大变化。 结果的分辨率为64步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    "外部电阻器"是什么意思? 更准确地说、电路结构是什么?

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    用户指南中提到了这一点。 VBAT 引脚上安装的外部电阻器用于将输入信号分压到较低的电平。 内部结构的其他部分是我无法分享的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    我在"电池电压监控接口"页面找到它、非常感谢!

    祝你一切顺利、

    SeanOY