This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:CC2510

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/937692/cc2510-cc2510

器件型号:CC2510
主题中讨论的其他器件:CC 调试器

问题描述:

  1. 经过初步分析、我们确认模块组件的 TX 端口没有向主控制板发送数据、但模块工作正常
  2. 读出问题模块的软件,然后将其刻录到其它可以正常工作的模块中?]
  3. 此问题有两个模块。 在其中一个模块再次烧坏后、它将恢复[硬件正常?

因此、我们无法判断它是硬件问题还是软件问题。

我们最初的想法是、是否有一个工具可以在不烧录[销毁程序]的情况下读取 IC 的寄存器值、以查看它是否与软件配置一致。

如果需要确认、请直接与我联系:13818175226

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、侯勇、

    您是否使用了 CC 调试器来进一步调试故障模块的软件?  当您说模块正常工作时、这意味着它们已正确通电、可以执行除 UART 之外的其他任务? 您能否使用 TI 提供的基本软件示例重新评估电路板、以查看其在这些情况下是否出现故障?  电路板或器件发生故障的百分比是多少?  您是否曾尝试在电路板之间切换 CC2510器件以确定这是由硬件还是软件引起的?

    此致、
    Ryan