This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:检测徽章的最大范围是多少

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/937224/tms3705-what-is-the-maximum-range-to-detect-a-badge

器件型号:TMS3705

您好!

您是否知道使用 TMS3705检测 HDX 应答器的最大范围是多少?

我想在70cm 的天线处检测徽章、但它在35cm 处停止。

哪些因素会阻止 TMS3705解调正确的代码?

谢谢

监测计 EVANO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maugan、

    如果不在现场检测到标签、主要有两个原因。 一个原因是应答器未从读取器接收到足够的能量、无法将其完整的电报发回读取器。 这是最可能的情况。

    当谈到标准 RO 应答器时 、读取器发送一个50ms 的充电脉冲、之后、应答器发回其数据大约17ms。 要测量这一点、请在应答器周围绕组几绕线、并使用示波器测量信号。

    当将应答器从读取器天线移开且接收到的功率不足时、应答器响应开始缩短(<17ms)、这意味着无法发送完整的数据。

    第二个原因可能是读取器的接收器部分的灵敏度。

    由于读取范围取决于所使用的应答器以及读取器天线及其调整、因此我无法为您提供最大值 距离。 但对于70cm、我假设至少需要更多的读取器输出功率。

    有关其他信息、另请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/692240

    此致、

    Helfried